主题中讨论的其他器件:SysConfig、 C2000WARE
您好!
我开始使用 CAN 应用。
我尝试使用 SysConfig 来做到这一点。
我 可以发送消息、但无法使用中断。 在 SysConfig 和代码中执行的操作。 我的煤是在每次发送消息1时生成中断。
1) 1)我启用 IE1、消息传输完成或总线错误
对于全局中断线路、我选择了 GLOBAL_INT0和 GLOBAL_INT1。
即使我不想使用此行、也会选择 Global_INT0。 我不知道原因、但如果我未选择此选项、会出现警告消息:
(I DIDn 未启用线路0中断)
2) 2)我仅使用消息1邮箱
3)此邮箱被配置为一个传输邮箱。 我请求一个传输中断、并且把它连接到 Line1:
4) 4)我启用了 PIE 中的中断:
5) 5)在 ISR 1中、我清除中断状态和全局中断状态、然后确认组
但是问题是、尽管命令正确发送了消息、但我从不进入 ISR
那么、我的问题是:
-警告信息是什么意思?
-为什么我永远不进入 ISR ?
-我在 ISR 中的代码是否有意义?
谢谢你会帮助我的任何人!