This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:安全启动特性

Guru**** 1095350 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1314004/tms320f28388d-secure-boot-feature

器件型号:TMS320F28388D
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

您好!

据说"安全启动特性仅适用于 Zone1、因此所选闪存扇区必须配置为 Zone1-EXEONLY"  在" C2000器件上的安全启动"应用报告表4-1  

我不了解"安全启动"和配置"Zone1-EXEONLY"之间的关系。  

例如、我的应用程序位于扇区0中。 应用大小仅 为13KB。  

如果 要使用"安全闪存启动"模式, 是否 必须将闪存扇区0配置为 EXEONLY?  

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    关于这个问题、您能帮助我吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    针对 C2000Ware 中的"boot_ex1_cpu2_cm_secure_flash_cpu1"示例。
    我们必须设置闪存扇区0和闪存扇区1 EXEONLY。
    此设置之后,"boot_ex1_cpu1_cpu2_cm_secure_flash_cpu1" 示例 从安全闪存成功引导。

    如果 要使用"安全闪存启动"模式、则必须将闪存扇区配置为 EXEONLY。

    更新:  
    26天后,我意识到 EXEONLY 不是必须的。 扇区0和扇区1安全声明足以确保安全闪存启动。