请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28388D 主题中讨论的其他器件:C2000WARE
您好!
据说"安全启动特性仅适用于 Zone1、因此所选闪存扇区必须配置为 Zone1-EXEONLY。" 在" C2000器件上的安全启动"应用报告表4-1
我不了解"安全启动"和配置"Zone1-EXEONLY"之间的关系。
例如、我的应用程序位于扇区0中。 应用大小仅 为13KB。
如果 要使用"安全闪存启动"模式, 是否 必须将闪存扇区0配置为 EXEONLY?
谢谢。