This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P650DK:内部1.2V LDO 功耗、推荐用于外部1.2V 开关电源

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A88-Q1, TPS74801-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1320263/tms320f28p650dk-internal-1-2v-ldo-power-dissipation-recommendation-for-external-1-2v-switching-power-supply

器件型号:TMS320F28P650DK
主题中讨论的其他器件:TPS74801-Q1、TPS7A88-Q1

大家好!

从数据表中查看重负载的最大功耗、对于启用 VREG 和禁用 VREG 的情况、内部 LDO 似乎耗散了大约700mW、这是一个相当高的数字。

我们通常是否建议将外部电源用作1.2V 电源?

出于效率原因、我们是否可以推荐使用适用于1.2V 电源的 TI 开关电源器件?

我们在数据表中看到1.2V 电源轨的电压容差。 此电源轨是否存在纹波要求、因此我们可以检查是否有合适的开关电源?

谢谢!
-冈特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Chen Si 说:
    我们通常是否建议对1.2V 电源使用外部电源?

    如果功耗非常重要、则需要1.2V 的外部电源。

    Chen Si 说:
    此电压轨上是否存在纹波要求、因此我们可以检查是否有合适的切换电源?

    即使存在纹波、电压也不应杂散超过数据表中显示的最小值和最大值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Gunter:
    如果您打算设计安全系统、建议使用 TPS7A88-Q1为1.2V 提供 LDO、该器件可满足电源要求。 对于非安全应用、建议1.2V LDO 为 TPS74801-Q1。
    谢谢。
    Susmitha.