This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28069F:如何跳转至加载到闪存中不同段的应用?

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1321836/tms320f28069f-how-do-you-jump-to-application-loaded-into-different-segment-in-flash

器件型号:TMS320F28069F
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

您好!

对于我的项目、我想将两个程序存储到两个单独的闪存位置。 其中一个程序是引导加载程序、另一个程序是操作代码。 在引导加载程序中、我希望能够跳转到我的操作代码中。  

这是我到目前为止已经尝试的:我已经将一个闪烁的应用程序编程到 FLASH_C (0x3EC000)中。 然后、我尝试在 CCS 中调试我的引导加载程序(不擦除 FLASH_C)。 引导加载程序代码 会调用一个等于 FLASH_C 扇区地址的指针函数地址、但我的引导加载程序只是停止执行、什么也没发生。

我对引导加载程序相对比较陌生、所以如果您可以推荐任何资源、或者如果您可以提供源代码示例、那我将非常感谢!

这是我的引导加载程序应用程序代码:

命令文件取自 C2000库(F28069.cmd)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Valeri、

    C2000Ware 中的以下位置存在该器件的 SCI 引导加载程序示例:  

    C:\ti\c2000\c2000Ware_5_01_00_00\device_support\f2806x\examples\c28\f28069_sci_flash_kernel

    有关 SCI 内核和参考的更多信息,请参见 串行闪存编程应用手册 。

    谢谢。此致、

    查尔斯