Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE
主题中讨论的其他器件:C2000WARE
您好!
我正在使用 Launchpad TMS320F28P650DK9和 CCS 12.6。 在调试下面的代码时出现错误:"_system_post_cinit () 0x3FFE7A (发生错误:解析前一帧 FP 失败)"。
链接 到我的工程是"f28p65x_codestartbranch.asm"源文件、我曾尝试使用"28p65x_generic_flash_lnk_cpu1.cmd"和"28p65xdkx_generic_flash_lnk_cpu1.cmd"链接器命令文件。 需要注意的是、我没有将 f28p65x_lnk.c 文件链接到工程(不确定它是否相关)。 非常感谢就此问题提供任何帮助。 谢谢。
代码:
#include "F28x_Project.h"
#define BLINKEY_LED_GPIO 31
空 main (void)
{
// InitSysCtrl();
InitGpio();
GPIO_SetupPinMux (BLINKEY_LED_GPIO、GPIO_MUX_CPU1、0);
GPIO_SetupPinOptions (BLINKEY_LED_GPIO、GPIO_OUTPUT、GPIO_PushPull);
while (1)
{
GPIO_WritePin (BLINKEY_LED_GPIO、0);
DELAY_US(1000*500);
GPIO_WritePin (BLINKEY_LED_GPIO、1);
DELAY_US(1000*500);
}
}