This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28376S:通过 TMS320F28376S 控制器中的 RS422刷写代码时出错

Guru**** 2845750 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28376S, C2000WARE, TMS320F28069

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1319960/tms320f28376s-error-while-flash-the-code-through-rs422-in-tms320f28376s-controller

器件型号:TMS320F28376S
主题中讨论的其他器件: C2000WARETMS320F28069

尊敬的先生:

我使用 TMS320F28376S 控制器。 在此控制器中、我将尝试通过串行闪存编程器刷写代码。 当我发出命令时、它显示错误、下面附上了错误。

这里、我将 SCI-A 通道 GPIO28用作 RX、GPIO29用作 TX。 引导模式是 sciboot、此处 GPIO72为低电平、GPIO84为高电平。

请帮助我解决此问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    从您的屏幕截图看来、您使用的似乎是旧版本的 C2000WARE 1.00.02.00。

    您能否将 C2000ware 升级到最新版本、并检查是否遇到类似问题?

    可以从 https://www.ti.com/tool/download/C2000WARE 下载 C2000WARE

    谢谢。此致、

    拉杰什怀特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rajeshwari:

    感谢您的快速响应。 根据您的建议、我将 C2000Ware_1_00_02_00更新为最新版本 C2000Ware_5_01_00_00。 因此、我也更新了编译器版本、但问题未得到解决。

    我还尝试了来自最新 C2000Ware_5_01_00_00版本的示例程序"blinky_cpu01"、但我面临的问题仍然是一样的、下面随附了此内容。

    请帮助我解决此问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的写作。

    您是否可以尝试使用-b 选项在命令中提供波特率作为输入来执行命令?

    另外、在您的第一个屏幕截图中、它们是 Tx 值(41)和 Rx 值(0)之间的不匹配。

    请检查您的时钟设置是否正确并确保您的串行通信正常工作,否则它将卡在 自动锁定()功能中。  

    此致、

    拉杰什怀特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rajeshwari

    根据您的建议、我在 F2837xS_SCI_FLASH_kernel 程序中将 SCI 低速外设时钟更新为50MHz、但问题仍未解决、如下所示代码片段。

    我们使用相同的过程在 TMS320f28069控制器中完成了 sci 引导模式、代码成功刷写。

    另外在您的注释中、您提到存在波特率不匹配、但这些 TX (41)和 Rx (0)值是在断电时发出的

    请帮助我解决此问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gkoteswarraao、

    您能否确认您使用的是哪种电路板?

    1. 参考 SCI_GetFunction.c 中的 SCIA_Init (BootMode)、检查 SCI 引导引脚是否正确配置 ?

    2.检查时钟是否配置正确?

    通常、一旦连接到主机、主机将发送自动波特 率字符、即'A'到器件并一直等待 while 循环、等待器件回显确定加载将发生的波特率的已发送字符。 在你的情况下,似乎 字符没有被送回,从而使它卡住。

    此致、

    拉杰什怀特