This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIEVM-HV-1PH-DCAC:TIEVM-HV-1PH-DCAC 控制卡从 TMDSCNCD280049C 更改为 TMDSCNCD280039C

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F280049C, TIEVM-HV-1PH-DCAC, TMDSCNCD280049C, TMS320F280039C, TMDSCNCD280039C, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1322051/tievm-hv-1ph-dcac-tievm-hv-1ph-dcac-control-card-change-from-tmdscncd280049c-to-tmdscncd280039c

器件型号:TIEVM-HV-1PH-DCAC
主题中讨论的其他器件: TMDSCNCD280049CTMS320F280039C、TMS320F280049C、 TMDSCNCD280039CC2000WARE

您好:

我正在为 TIEVM-HV-1PH-DCAC 电流模式逆变器构建原型。 它需要 TMDSCNCD280049C 控制卡、但在我测试时、我不小心给了 PWM 输出引脚15V 电压、我认为主芯片 280049C 已损坏。 我有另一个 使用类似 MCU 的控制卡 TMDSCNCD280039C、我想更改 CCS 固件上的引脚编号、以便能够使用该卡而不是 TMDSCNCD280049C。 我曾尝试更改 device.h 文件和 gridconnectedinvlclfltr_user_settings.h 文件中的 DEVICE_GPIO 引脚编号、但似乎不起作用。 我还将器件从主系统配置器件按钮从 TMS320F280049C 更改为 TMS320F280039C 。 此外、还更改了目标配置文件中的 MCU。 这些似乎都不起作用。 我可以使用新的 MCU 重新构建项目、也可以使用调试来上传固件、但在尝试进行测试时、没有任何效果。 我甚至无法打开继电器。  我想知道应该怎么做才能使用 TMDSCNCD280039C 控制卡。

我的第二个问题是、如果我 更换 损坏的控制卡中的 FS280049C MCU、它是否能正常工作?

谢谢你。

穆拉特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    作者:Murat、

    Unknown 说:
    我想知道我该怎么做才能使用 TMDSCNCD280039C 控制卡。

    首先、我们可以先指定您正在使用的固件吗? DPSDK 中包含多个 CCS 工程。 您正在使用此列表中的哪些器件?

    其次、F280049c 和 F280039c controlCARD 之间存在引脚差异。 您是否意识到这些差异、以及是否已确定使用 F280039c controlCARD 所需的引脚更改? 我建议利用 c2000ware 中的 controlCARD 引脚排列表。

    C:\ti\c2000\c2000Ware_5_01_00_00\boards\controlCARDs

    TMDSCNCD280039C_Rev.B_120cCARD_pinout.pdf

    TMDSCNCD28004x_RevA_120cCARD_pinout.pdf

    Unknown 说:
    我的第二个问题是:如果我 更换 损坏的控制卡中的 FS280049C MCU、它能正常工作吗?

    假设您的设置中唯一损坏的元件是 controlCARD、则是。