This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:USB 寄存器偏移

Guru**** 2534820 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1321937/tms320f28388d-usb-register-offsets

器件型号:TMS320F28388D

您好!

               我们将从379D 迁移到388D。  在比较 USB 寄存器时、我意识到388D 的偏移量是379D 的一半。  这是一个拼写错误吗?  或者这些是 CM 会看到的偏移吗?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉。  我应该已经注意到我使用的表。  在379D TRM、SPRUHM8I 中、我将使用表23-4通用串行总线(USB)控制器寄存器映射。  对于388D、我使用的是表38-4 USB_REGS 寄存器 SPRUII0E。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ed、  

    是的、这看起来像是 TRM 中的错误。  C28x 内核的偏移应与 F28379D 的偏移相同。  

    此致

    西达尔特