This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28076:评估套件的供货情况

Guru**** 2782625 points

Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-F28379D, TMDSCNCD28379D, UCD3138, TMS320F28076, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1320028/tms320f28076-evaluation-kit-availablity

器件型号:TMS320F28076
主题中讨论的其他器件:LAUNCHXL-F28379DTMDSCNCD28379DSysConfig

您好!

我想知道 595-TMS320F28076PTPS 是否有任何开发(launchpad)可用。 请告诉我同一型号的器件型号

此致

马尼什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manesh:

    该器件与 F2837xD/F2837xS/F2807x 属于同一系列。 因此、您可以使用 LAUNCHXL-F28379D 或 TMDSCNCD28379D 评估该板。 这些器件是兼容的、并且可以轻松地在彼此之间迁移。

    此致、

    彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    感谢您的答复。

    我们是否可以在该 Launchpad 上评估 DAC、我在数据表中找不到参考。

    微控制器芯片是否需要任何额外的 IC 进行编程、例如在我们为 F2807x MCU 设计电路板的情况下

    此致

    马尼什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manesh:

    请参阅快速入门指南或用户指南。 DAC 是 LaunchPad 标准引脚排列的一部分 、https://www.ti.com/lit/ml/sprui73a/sprui73a.pdf

    在定制电路板上、您可以包含 JTAG 接头、以便与我们的 JTAG 调试器对接。 这将使您能够使用 UCD3138器件 GUI

    此致、

    彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    感谢您的答复。 我再需要确认一下:该 Launchpad 是否支持176引脚封装?

    此致

    马尼什  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manesh:

    否、LaunchPad 仅具有337引脚 BGA 封装的焊盘、因此不支持176引脚

    此致、

    彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们想使用176引脚封装  TMS320F28076设计电路板 、因此请在投入生产之前告知我们哪些更好的流程来评估我们的应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manesh:

    您是否从硬件开发或固件开发的角度感兴趣? 对于硬件开发、由于176引脚封装是 QFP、因此您可以参考 C2000硬件设计指南中详述的布局指南。 对于固件开发、您可以使用 SysConfig 工具、该工具可配置为适应176引脚 F2807x 限制、并使用此工具设计软件。 然后、您可以在 F2837xD EVM 上测试您的固件。

    此致、
    彼得