This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28386D:闪存 ECC

Guru**** 2931600 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1322065/tms320f28386d-flash-ecc

器件型号:TMS320F28386D

您好、TI 专家:

1.从 TRM 可以看出、ECC 默认针对整个闪存启用。

2. F28386D 支持分别启用或禁用每个扇区的 ECC,并分别设置 阈  值(单一位错误阈值)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    ECC 启用/禁用配置适用于整个闪存、不能针对每个扇区单独进行配置。

    谢谢。此致、
    瓦姆西