This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049C:TI-DM-02000无法导入到 CCS12.6

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDM-02000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1320374/tms320f280049c-ti-dm-02000-cannot-be-imported-onto-ccs12-6

器件型号:TMS320F280049C
主题中讨论的其他器件:TIDM-02000C2000WARE

香榭丽舍:

CCS 告诉我该演示的元数据:不能对 TI-DM-02000进行解释。

如何解决此问题?

BR RIO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将使用 CCS12.6 + DigitalPower SDK 5.01。

    有任何修复吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    RIO、

    对我来说、它很好地导入了数据。 我使用的是 CCS 12.5、但这无关紧要。 能否包含您看到的错误的快照? 此外、您要尝试导入 TIDM-02000文件夹中的哪个示例。 有两个。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gus、您好:

    #1. 可以像您一样导入这2个工程。 (如果我从 Digital Power SDK 4.03版导入了 TI-DM-02000、

    #2. 我原来的问题是 DigitalPower SDK5.01。

        我从以下路径导入 了5.01:H:\TI\c2000\c2000\c2000/C2000 Ware_Digital 45SDK_5_01_00_00\solutions\TIDM_02000

        然后、它会向我显示该元数据错误屏幕。

    如何解决?

    BR RIO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    RIO、

    我使用的是 DPSDK 5.01、与你一样。 我注意到您的工作区中已经有两个 PCMC 项目、可能是从 DPSDK4.03导入 TIDM-02000时得到的? 您将需要重命名这些工程或使用新的 CCS 工作区、以便能够从 DPSDK5.01导入这些相同的工程。

    我还咨询了 DPSDK 人员、这是他们的反馈。

    我确实同意、这似乎是客户设置中的问题。 我无法重现此处所述的问题。 我看到非 projectspec 工程尝试导入的事实说明、用户端必须进行一些修改。

    它们的路径被映射到它们的 H:驱动器、也许他们需要在 CCS 的 Products 窗口下添加到他们的 SDK 安装的路径。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gus、您好:

    我认为我可以直接使用4.0x 版本代码。

    我比较了这两个之间的差异、除了代码中的版本号外、几乎有相同的。

    BR RIO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我懂了。 如果要继续调试 DPSDK5.01中存在的问题、请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢, Gus,我会结束这.