This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280039C:TIDM-02000无负载峰值电流模式控制

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP23126, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1319602/tms320f280039c-tidm-02000-peak-current-mode-control-without-load

器件型号:TMS320F280039C
主题中讨论的其他器件:PMP23126、 C2000WARE

大家好!

我有一个关于 PCMC 控制模式的问题。
负载下、我们的直流/直流转换器就会变得非常低。 因此、输入电流也非常低、这是 PCMC 调节的行为方式。 我们是否应该在负载非常低时使用其他控制模式?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在非常低的负载下、您可以降低 PWM 频率、并且仍然执行 PCMC。 这样、功率级将传输更少的功率、从而调节输出电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shamim、

    非常感谢您的回答。 目前、PWM 频率为100kHz。 如何确定要应用的正确频率?

    感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    缓慢降低频率、直到它调节输出。 检查 PMP23126中实现的频率折叠技术。 这在闭环路控制下。 为了实现轻负载调节、FREQ 被逐渐减少。 这是 C2000Ware DP SDK 中已发布的设计、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    排印错误

    针对轻负载调节、频率逐渐降低

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢。

    例如、我们是否可以在低负载时使用 VMC、并在负载大于50A 时切换到 PCMC? 如果是、您有一个示例吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、您可以尝试一下。 但 VMC 要求功率级中具有直流阻断电容器、以防止伏秒不平衡。