This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377S:IEC60730/UL1998认证文件

Guru**** 2943430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1321413/tms320f28377s-iec60730-ul1998-certification-file

器件型号:TMS320F28377S

尊敬的香槟:

F28377S 是否支持 IEC60730/UL1998 ? 如果是、我们是否有认证 pdf 文件? 谢谢!

此致、

朱莉娅

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    F2837x 可支持 IEC60730/UL1998 (请参阅 此应用手册)。 我们没有 IT 认证、但我们提供了一个库、可以帮助实施这些标准要求的措施。

    https://www.ti.com/tool/C2000-SAFETI-DIAGNOSTICS-LIB

    下载内容还包括合规性支持包、其中提供静态分析结果和测试案例信息、这些信息可能有助于客户的认证。

    惠特尼