This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280037C:无法在调试会话中加载程序、因为目标断开连接

Guru**** 2512495 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1322274/tms320f280037c-unable-to-load-the-program-in-debug-session-because-target-disconnection

器件型号:TMS320F280037C

我正在编写引导加载程序代码。 在尝试调试代码时、代码如下所示:

通过连接到目标并手动加载来调试。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否在启动调试会话后尝试连接到目标?

    另外、您是否能够将代码/程序加载到目标中?

    此致

    西达尔特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可以。 我正在连接至目标。  

    和加载使用  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    您正在加载哪个程序?  此外、您是从 RAM 还是闪存运行?

    此致

    西达尔特