主题中讨论的其他器件:C2000WARE
大家好、工程师
我正在尝试设置 CPU2中断。 已设置 CPU timer0中断、但没有 int 触发器。 顺便说一下、 CPU1和 CPU2上的设置 PWM4中断是否可以处理 PWM4INT?
具体代码如下:
//////// ---------------- PIE 中断---------------- //////////////////////////
PIDGE.PIECTRL.bit.ENPIE = 1;//启用 pie PIE 矢量 ENPIE=1
INT1.PIEIFR1.all = 0x0000;//清除所有 PIE pie 标志
INT1.PIEIER1.all = 0x0000;//禁用所有 pie PIE
INT1.PIEIER1.bit.INTx7 = 1;//启用 INT1.7 = pie - T0 CPU
TIEACK.ALL = 0xFFFF;//清除所有 pie PIE ACK 标志
// CPU 中断
IFR = 0;
IER = 31;
// CPU 计时器 T0
160 MHz 下 T0PERD.PERD = 32000;// 5kHz、T0 = 200us
T0。CTRL.ALL = 0xC820;