This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280045:在用户闪存上执行引导 ROM 的副本

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1313648/tms320f280045-execute-a-copy-of-the-boot-rom-on-user-flash

器件型号:TMS320F280045
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

您好!

是否可以将引导 ROM 的一个副本载入用户闪存并 执行它?  

我以前能够在 F28335上执行、但我不知道如何在 f280045上执行。

我希望 执行代码并设置断点、例如查看自动波特字符("A")是否已被接受。

(我在 C2000ware 中找到了启动 ROM 源代码、但我无法创建 CCS 项目)。

谢谢您。

此致、

约埃尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yoel、

    很抱歉耽误了时间、我们的专家将紧急休假。 您是否仍需要 有关该问题的帮助?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Omer:

    是的、如果有人能回答我的问题、可能会很好。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yoel:

    您似乎在寻找类似于 F28004x 器件的 Echoback SCI 示例或 SCI 闪存内核(它从 SCI 的 bootROM 代码中获取一些基础、并具有用于加载代码的闪存构建)的东西。 这些项目位于 C2000Ware 中的以下位置:  

    C:\ti\c2000\c2000Ware_5_01_00\driverlib\f28004x\examples\sci

    C:\ti\c2000\c2000Ware_5_01_00\driverlib\f28004x\examples\flash

    这些项目是否有助于实现您的目标? 请告诉我。

    谢谢。此致、

    查尔斯