This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:从379D 迁移 USB 代码

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1321910/tms320f28388d-usb-code-migration-from-379d

器件型号:TMS320F28388D
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

您好!

               我们将从379D 迁移到388系列(目前在基板上使用 controlCARD)。 我有 SPRACQ1、它提供了有关在这两个器件系列之间迁移的信息。  它指示这两个部件都有一个0类 USB。  因此、我更改了 USB 的基地址、但它无法正常使用。  在检查寄存器组时、我发现它们差别很大、来自379D 的代码无法正常工作。  是否有提供 USB 转换详细信息的文档?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ed、  

    这两款器件上的 USB 是相同的。  以下是您在迁移过程中需要考虑的要点

    1.可以查看 pinmux 以查看 USB 引脚是否配置正确。

    2. USB CLK - USB 被 AUXPLLCLK 锁存并且必须被配置为60MHz。  根据您在 F28388D 上运行的频率,这可能需要更改。

    3.如果在 C2000Ware 中使用的是 USB 库,则可以在中为 F28388D 使用该库。  0\libraries\communications\USB\f2838x\lib

    此致

    西达尔特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Siddharth:

                   感谢你的帮助。  我发现了问题。  我使用的引脚多路复用器与在379D 中使用的相同、但此处没有用于初始化的代码。  添加后、USB 已连接!  再次感谢!