This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:以太网 PHY DP83822IRHBR 连接。

Guru**** 2578705 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1322336/tms320f28388d-ethernet-phy-dp83822irhbr-connection

器件型号:TMS320F28388D

您好!

我的客户面临以太网 PHY DP83822IRHBR 连接问题、PHY1工作良好、但 PHY0无法工作。 执行 PHY 交换实验并确保 PCB 之后出现连接问题、因为 F28388D 是 BGA 封装、因此很难进行 DSP 交换测试。

根据我的客户、没有到 PHY0的 TX 时钟信号。 他想知道需要检查哪些信号才能解决此问题、并确保 PHY0正常工作。

请参阅下面 NG 和 OK 单元的复位和 TX 时钟波形。

** PHY 复位信号(左侧是 NG 单元,右侧是正常单元)。

** TX 时钟波形(左侧是 NG 单元,右侧是 OK 单元)

请建议如何调试此问题、谢谢。

此致、

卢克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Luke、您好!

    您的客户是否将 PHY 用于 EtherCAT 或以太网? 此外、为了确认、您是否认为当客户在 P0和 P1之间交换 PHY 时、PHY 出现了问题?  

    据我了解、TX_CLK 是来自 PHY 的输出、因此 PHY 可能存在一些配置问题。 客户是否能够通过 MDIO 接口读取其 PHY 寄存器?  

    此致、

    本·科利尔