This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28386S:CMPxHR 是否必须与 DBxEDHR 配合使用?

Guru**** 2773115 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1321348/tms320f28386s-does-the-cmpxhr-has-to-be-used-in-conjunction-with-dbxedhr

器件型号:TMS320F28386S

您好、TI 专家!

我需要生成一对具有高分辨率占空比的 PWM 信号、这两个信号在半桥转换器中使用。 死区无需具有高分辨率。 但是、如果 CMPxHR 被启用而 DBxEDHR 被禁用、我不确定生成的 PWM 是否具有高分辨率。

此致~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的嘉兴:

    我不认为死区需要高分辨率来保持 CMPxHR 的高分辨率。 如果在实现死区时遇到任何问题、请告诉我。

    谢谢!

    卢克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    那么死区不会影响 PWM 的分辨率呢? 我将在我的项目中尝试它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的嘉兴:

    正确、我已经和其他 ePWM 专家证实了这一点。

    谢谢!

    卢克