This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280039C:什么是 ePWM 模块的 SOCA 和 SOCB?

Guru**** 2528120 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1321260/tms320f280039c-what-is-soca-and-socb-of-epwm-module-as-trigger-source

器件型号:TMS320F280039C
主题中讨论的其他器件:SysConfig

大家好!
有人能在随附的图片中说明 每个 ePWM 模块的 ADCSOCA 或 ADCSOCB 表示什么?
我的理解是、SOCA 是指 任何 ePWM 模块的 ePWMA、SOCB 是指 ePWMB。 可触发 ADC SOC 进行转换。
您能详细说明一下这个主题吗。
谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 Tejas、

    每个 PWM 模块都能够在用户可在 ePWM 寄存器中配置的多个不同事件上生成 ADCSOCA 或 ADCSOCB 事件。 尽管事件是以通道 A 和 B 命名的、但您可以将 ADCSOCA 配置为在 CMPB 事件发生时发生、反之亦然、甚至是跳闸事件发生时。 以下是 SysConfig 中"SOCA Trigger Source"下拉菜单中的一个相关示例:  

    如果您还有其他问题、请告诉我。

    谢谢!

    卢克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 Luke、
    感谢您的讲解。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不用客气。