This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377D:EMIF

Guru**** 2524550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1323067/tms320f28377d-emif

器件型号:TMS320F28377D

https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tms320f28377d.pdf P 182 9.3.3 EMIF 芯片选择内存映射

1. 32位接口是指地址线还是数据线?

2. 使用16位内存时,为什么最大内存大小会变成1M*16?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,耶鲁,

    Unknown 说:
    1.  32位接口是指地址行还是数据行?

    它引用数据线路。

    Unknown 说:
    2.  为什么使用16位内存时,最大内存大小为1M*16?

    当线路状态时、地址和 字节使能线路会进行多路复用、因此使用其中一个字节使能意味着您不能访问太多的地址线路。