您好、TI 专家!
在电力电子转换器应用中、CMPx 通常在 CTR = ZERO 和 PRD 处加载、这可以增加控制带宽。 然而、在另一个线程("加/减计数器模式下的 HRPWM 只会在 CMPx=ZERO 时加载用户 CTR 影子寄存器")中、声明:即使影子加载模式设置为= ZERO 和 PRD、用户可以访问的 CTR 和 CMPxHR 影子寄存器也只在 CTR = ZERO 时加载。 对于需要高带宽的电力电子转换器而言、这可能会成为一个问题。
我想知道这个问题是否已经在持续的器件中解决(例如 F28386)。 如果不是、这是否意味着控制周期必须与载波周期相同、而不是半个周期?