请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28388D 在我们的设计中、在 AUXCLKIN 上提供了用于 PHY 的25MHz EtherCAT 时钟和 EtherCAT 内核、在 X1上为所有其他 CPU 源提供单独的时钟。
这意味着 CPU 时钟和 EtherCAT 内核时钟不同步。 这种结构是否存在潜在问题?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
在我们的设计中、在 AUXCLKIN 上提供了用于 PHY 的25MHz EtherCAT 时钟和 EtherCAT 内核、在 X1上为所有其他 CPU 源提供单独的时钟。
这意味着 CPU 时钟和 EtherCAT 内核时钟不同步。 这种结构是否存在潜在问题?