This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28235:编译文件期间出现问题

Guru**** 2387060 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1322870/tms320f28235-issue-during-build-the-file

器件型号:TMS320F28235

CCS 版本:6.2.0.00050  

如何在编译器件中解决该问题

错误:未解析的符号仍存在
错误:链接期间遇到错误;未生成"FEC_DAB.OUT"
gmake:***[FEC_DAB.OUT]错误1
gmake:由于错误、未重制目标"all"。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Deepanshu:

    我不确定这是否基于示例、但如果所示符号是某个 TI 库的一部分、那么您需要验证作为项目一部分包含的路径和库。 由于错误状态、编译器无法根据提供的包含路径和文件搜索路径找到给定的变量。 您可以在"工程属性"中检查"链接资源"选项、以查看已经配置了哪些路径。 此外、请验证是否在可以使用此符号的位置包含正确的头文件。