This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379S:FOC 100kHz

Guru**** 2769425 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1323517/tms320f28379s-foc-100khz

器件型号:TMS320F28379S
主题中讨论的其他器件:TMS320F2837

大家好,对于当前的20kHz 开关和20kHz 采样 FOC 算法,我使用的是 TMS320F2837*系列处理器。

现在我想转向100kHz 开关和采样(电流环路)、我怀疑电流环路无法在10us @ 200MHz clk 内进行计算。

 由于具有300MHz clk,切换 TMS320C2834*系列是否是一个不错的选择? 该处理器是否适用于电机控制并广泛用于电机控制? 在这两个处理器之间的切换是否容易?

亚当

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adam、

    Unknown 说:
    正在切换到 TMS320C2834* 系列是一个不错的选择,因为它具有300MHz clk? 该处理器是否适用于电机控制并广泛用于电机控制? 这两个处理器之间的切换是否容易?

    我们会 推荐 TMS320C2834器件用于较新的开发、因为我们推出了较新的第3代器件、如 F2837x、F2838x 和较新的 F28P65x 器件、这些器件具有很多出色的特性和改进功能。 另请注意、TMS320C2834器件没有集成的闪存。

    [报价 userid="419566" url="~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1323517/tms320f28379s-foc-100khz "]现在我想转到100kHz 开关和采样(电流环路),我怀疑电流环路无法计算在10us 内@ 200MHz clk

    您可以查看 C2000快速电流环路(FCL)库来改善电流环路执行时间。 或者您可以拥有100KHz 开关 PWM 并较少地运行电流环路、即每隔一个或三个 PWM 周期运行一次。

    此致!

    凯文