This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28235:CCS 软件问题

Guru**** 2965480 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1323433/tms320f28235-issue-with-ccs-software

器件型号:TMS320F28235
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

从这里我可以学习 CCS 软件、编码等知识。  

 无法在线查找学习材料。

作为电力电子学硕士、我的项目需要用到它。

该项目与 t TYPE NPC 的脉冲生成和其他  

我也有一些代码,但不能理解它的工作方式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Deepanshu:

    CCS 使用通用语言(如 C、C++和汇编语言)进行编程、因此 我认为您可以在更广泛的互联网上找到的大多数资源都可以帮助进行这种学习。

    具体而言、对于 CCS 学习、您可以参考以下一些资源:

    为了理解 C28x 编译器和汇编、我推荐以下文档:

    此外、C2000还提供了 C2000Ware 中的一些示例、根据您计划使用的外设类型可帮助您更好地完成项目。 您可以 在此处找到以下示例: C2000Ware_5_01_00_00\device_support\F2823x\examples。 对于该器件、示例/编码依赖于使用结构来访问器件寄存器的位字段(位字段通过使用点符号来访问寄存器的特定字段/位进行描绘)。 C2000Ware 中提供的示例展示了如何执行此操作。