This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28335:通过 IQ 数学启用 FPU

Guru**** 2562120 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1323941/tms320f28335-iq-math-enable-fpu

器件型号:TMS320F28335

尊敬的专家:

已经建议我修改 iqmathlib.h 文件以利用 F28335的 FPU。 但是、我希望确保进行修改。  

这是代码的初始部分、我希望在其中进行修改。 行 #define  MATH_TYPE IQ_MATH 是否   要修改为 #define  MATH_TYPE FLOAT_MATH   ?


#ifndef _IQMATHLIB_H_Included__
#define _IQMATHLIB_H_Included__


#define  float_Math   1
#define  IQ_MATH     0

#ifndef  MATH_TYPE
#define  MATH_TYPE   IQ_MATH
#endif

//------------------
//选择全局 Q 值和缩放。 Q 值被限制为
//所有函数的以下范围:
//
//     30 <= GLOBAL_Q <= 1
//
#ifndef  GLOBAL_Q
#define  GLOBAL_Q    24
#endif

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Beesetty、您好!

    Unknown 说:
    是否      将行#define MATH_TYPE IQ_MATH 修改为#define MATH_TYPE FLOAT_MATH      ?

    是的、没错、 MATH_TYPE 宏用于浮点配置的头文件内的不同条件。