This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28027:X 射线灵敏度

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1324009/tms320f28027-x--ray-sensitivity

器件型号:TMS320F28027

大家好、今天好。

此组件的 X 射线灵敏度是否有任何规格?

在我的组装过程中、有一个 X 射线检查区域、我希望确保辐射不会对组件造成问题(任何类型的损坏)。

它是否对 X 射线检查辐射敏感? 如果是,那么,多少? 在遭受任何损害之前、我如何知道极限暴露?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有关制造检查期间 X 射线暴露的一般水平、请参阅 TI.com 上的这一声明。  

    https://www.ti.com/support-quality/reliability/reliability-home.html?keyMatch=X-RAY%20EXPOSURE 

    "TI 通常不会在器件数据表中规定可接受的 X 射线水平。 经验表明、大多数 TI 产品对典型的 X 射线检查(典型曝光< 100rad (Si))不敏感。 但是、超过这些限值的 X 射线曝光可能会对器件造成损坏、应避免"。   

    该级别的 X 射线也不会影响任何闪光内容。