This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049C-Q1:ECC 实现

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1323919/tms320f280049c-q1-ecc-implementation

器件型号:TMS320F280049C-Q1
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

尊敬的团队:

我正在尝试在闪存上添加 ECC。 我在链接器中添加了命令、但在我执行构建时、它仍然卡住。 有什么想法我做错了什么?

谢谢你。

延斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jens、您好!

    您是否尝试使用 Linker ECC 选项来生成 ECC 映像并将其附加到主阵列闪存映像?

    如果需要、有什么原因会导致您不想使用 AutoEccGeneration 模式?

    谢谢。此致、
    瓦姆西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Vamsi、

    我们需要激活 ECC 以实现安全。

    您能否推荐一份 有关如何使用  AutoEccGeneration 模式的文档?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    默认情况下、TI 的 CCS 片上闪存插件和 UniFlash 支持 AutoEccGeneration 模式。  您将在这些工具的 GUI 中看到一个"AutoEccGeneration"单选按钮-它在默认情况下被启用。  启用该功能后、您无需执行任何操作来为主阵列生成/编程 ECC -闪存工具将为您编写 ECC 程序。

    谢谢。此致、
    瓦姆西