This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:实现 endat 2.1、2.2 2.3、biss-c、biss-line、sin/cos 和 hyperface 协议

Guru**** 2546020 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1323606/tms320f28388d-implementation-of-endat-2-1-2-2-2-3-biss-c-biss-line-sin-cos-and-hyperface-protocols

器件型号:TMS320F28388D

我正在执行基于(www.ti.com/.../tidude3a.pdf)的概念验证、我想实施其余协议(endat 2.1、2.2 2.3、biss-c、biss-line、sin/cos 和 hyperface)、  sin/cos 协议和 endat 2.1将使用 CI TW-29 (www.ichaus.de/.../) 和 SPI 通信来实现、 在此应用中、我想提供这些协议的一些示例代码/库。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好-我想告诉您、我们正在与 Raphael Marchi 内部讨论此问题、并且很快就会回来与您联系。  

    此致

    洛里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、非常感谢