This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDM-DELFINO-ETHERCAT:BOOSTXL-EtherCAT 和 Launchpad XL TMS320F28379D

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1323278/tidm-delfino-ethercat-boostxl-ethercat-and-launchpad-xl-tms320f28379d

器件型号:TIDM-DELFINO-ETHERCAT

BOOTXL-EtherCAT 的设计文件是否以 Altium Designer 格式提供?

我宁愿买一个、但可能我必须制作一个?

谢谢

约翰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    我不知道我们是否具有此电路板的设计文件、我必须进行检查。 我还想提醒您、我们无法为适用于 F2837X 器件的 EtherCAT 提供良好的设计支持。  

    此外、我们正在设法了解为什么一些客户希望在 F2837X 器件上使用 EtherCAT、而不是 F2838X 或 F28P65X。 您能否详细说明一下、您为什么要为 ethercat 而不是这些较新的器件? 如果您更愿意离线共享该信息、请向我发送一条私人消息(我刚刚向您发送了一个朋友请求)。 我们非常感谢获得此信息、因为它将影响我们关于如何为 F2837X ethercat 板提供后续支持的决定。

    此致、

    本·科利尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ben、

    感谢您的回复。  我不知道 LaunchPad F28P65x -这可以解决我的问题。   

    我已经订购了两个、并将使用我的 Beckhoff PLC 对其进行测试。  由于我需要连接到一些需要地址/数据/读取/写入信号以及可能需要更多 RAM 的 PLDs、我最终可能会制作自己的版本。

    是否为该电路板提供了 Altium 文件?

    我一直在使用大型 BGA 芯片。

    再次感谢

    约翰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    您可以从以下位置下载设计文件: https://www.ti.com/tool/download/SPRR483

    此致、

    本·科利尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我对 F28P65X 处理器还不是最新的、我的主要问题是、就像电影 Amadeus 中一样、引脚太多。

    我们的主控制电路板有很多接口、而且制造量很昂贵、但我需要使它与 EtherCAT 兼容。

    因此、我的想法是 将一个小型双核 EtherCAT 处理器(与您的 P65X Launchpad 类似)电路板安装在主控制卡的顶部。  EtherCAT 卡将包含所有用于 EtherCAT 的控制软件和我们用于主控制板的控制软件。  它会 通过 FSI 通过堆叠连接器与主控制板进行通信。  主 PCB 上的较小(PQFP)处理器会使用 FSI 接头与 EtherCAT 板进行通信。

    然后、它将 使用 EMIF 总线控制主控制板上的外设。  这样、PLL 逻辑将保持它到外设的16位总线接口。

    关于采用 FSI, EMIF 的最小的 P65x 类似设备的建议? 而不是 BGA。

    感谢您的帮助。

    约翰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John:

    在数据表中有一个部分名为"器件比较"表、其中可能包含您正在查找的信息。 听起来您想要176引脚封装中的一种。

    此致、

    本·科利尔