This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2812:晶振选择

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1323449/tms320f2812-crystal-selection

器件型号:TMS320F2812

我有一个与连接到 X1/XCLKIN 的晶体谐振器相关的问题。

我目前正在选择此晶体振荡器、但数据表中未列出所需的规格。

您能否介绍一下频率稳定性和抖动所需的性能?

以下性能是否有任何问题?

频率:30MHz

频率容差:±15ppm

总抖动:40ps

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    三木人行

               频率容差和总抖动等参数由您的应用决定、而不是由片上晶体振荡器决定。 换言之、您需要确定应用可容忍的容差和抖动程度。 这不会影响振荡器本身。

    Unknown 说:
    我当前选择的是此晶体振荡器、但所需的规格没有在数据表中列出。

    数据表中确实列出了这些规格。 见 www.ti.com/lit/SPRS174第144页 (转载如下):

    另一个注意事项、如果是用于新项目、我建议您查看我们新一代的器件。 虽然 F2812已存在20多年历史、我们无意很快将其淘汰、但我们的较新器件更强大、通常以更低的成本提供更多的功能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Janakiraman-San,感谢您的友好回答。

    我知道频率容差和总抖动的参数取决于应用。

    关于具体参数、我将查看应用规格并做出决定。