This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28386D:当器件配置为引导至闪存时面临低功耗模式问题

Guru**** 2946640 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28386D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1317107/tms320f28386d-facing-low-power-mode-issue-when-device-is-configured-for-boot-to-flash

器件型号:TMS320F28386D

您好!

我将 TMS320F28386D 用于定制电路板、当器件配置为从 RAM (CPU1_RAM)引导时、我将获得输出、但当我尝试  使用闪存(CPU1_FLASH)配置器件作为引导至闪存代码时、我会得到以下错误。

有人可以帮助我解决这个问题吗?

此致与感谢  

班迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉耽误你的时间。 在测试与目标配置的连接时、您会看到什么?  

    此致、

    本·科利尔