This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28027F:如何使用 InstaSpin-FOC 和 InstaSpin-MOTION

Guru**** 2998260 points

Other Parts Discussed in Thread: MOTORWARE, DRV8353, DRV8305, DRV8353RS-EVM, DRV8301, BOOSTXL-DRV8323RS, BOOSTXL-DRV8323RH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1321495/tms320f28027f-how-to-use-instaspin-foc-and-instaspin-motion

器件型号:TMS320F28027F
主题中讨论的其他器件:DRV8353RS-EVM、MOTORWARE、 DRV8301、DRV8353 、DRV8305、 BOOSTXL-DRV8323RS、 BOOSTXL-DRV8323RH

按照 DRV8353RS-EVM 上的指南(SLVUBH8B)进行操作。

GUI 已通过 motorware 执行。  该指南提示通过 DRV8353Rx-1.0.0-window-installer 安装、但我找不到该文件、因此我安装了版本1.0.1。

当我查看其他人的问题历史记录时、他们说、名为 gDeviceVariant 的变量在

名为 proj_lab05b.c 的头文件。 我下载的文件中未声明名为 gDeviceVariant 的变量。 因此、我任意声明了 gDeviceVariant = 0xFF。

此外、指南中还说明有一个代码可以运行 DRV8353 GUI、但我检查代码时发现只有一个代码启用 DRV8301、

补充说明。

我是否错误地安装了程序?
当我询问电机驱动器论坛时、他们表示最好联系 C2000。

以及能否使用 DRV8353运行 InstaSpin-MOTION?

我已经搜索了该方法、但没有指南。