This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2800137:XDS110偶尔断开连接

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-F2800137

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1323882/tms320f2800137-xds110-looses-connection-sporadically

器件型号:TMS320F2800137
主题中讨论的其他器件:LAUNCHXL-F2800137

我们遇到了一个令人厌烦的问题、即 JTAG 接口有时会在调试过程中断开连接、这非常恼人。

我们使用的是带有14引脚 JTAG 连接器的定制硬件板。 我们使用扁平电缆从嵌入在 LAUNCHXL-F2800137上的 XDS110上的14引脚连接器进行编程

JTAG 引脚排列是根据数据表的第84页设计的。 这也与硬件设计指南中的引脚分配相同。

但是、偶尔会出现以下错误和器件断开连接。

C28xx_CPU1: JTAG Communication Error: (Error -1135 @ 0x8BA11) The debug probe reported an error. Confirm debug probe configuration and connections, reset the debug probe, and retry the operation. (Emulation package 9.13.0.00201) 
C28xx_CPU1: Failed to remove the debug state from the target before disconnecting.  There may still be breakpoint op-codes embedded in program memory.  It is recommended that you reset the emulator before you connect and reload your program before you continue debugging

我已在数据表中阅读、14引脚 XDS 连接器和微控制器上的引脚之间的连接不应超过大约15cm。 我的容量是19cm。 这对有时连接松动有足够大的影响吗? 如果可以、我将制作一个更短的连接器。 引脚正确、我使用高质量扁平电缆。

硬件设计引脚如下:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    布线长度可能会带来问题、在这种情况下、这将有助于缩短布线长度或添加缓冲器。 这也有助于降低 TCK 频率。

    您的应用发出的噪声是否会影响您的连接? 您能否在应用运行时尝试用示波器查看信号?  

    此致、

    本·科利尔