This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:来自 controlsuite 的器件版本##39;d 器件支持

Guru**** 2665185 points

Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1324029/tms320f28379d-device-version-from-controsuite-d-device-support

器件型号:TMS320F28379D
主题中讨论的其他器件:controlSUITEC2000WARE

大家好!
CONTROL SUITE 程序中有多个器件版本、任何人都可以告诉我在哪里找到用于 LaunchPad 的版本。

谢谢。此

致、 图坦
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tutan:

    我认为这些版本与任何器件修订一致(除非文件夹中有文档明确说明这一点)、我认为这些是软件版本、并且它们都适用于 Launchpad、但最新版本的修复最多。

    请记住、controlSUITE 不再接收更新、已被 C2000Ware (已包含有关 F2837xD 的示例)替代。 如果您正在开始开发并计划使用 controlSUITE、请记住这一点、因为此软件的任何问题或错误都不会 有后续更新。