This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049:使用 CLA 访问 GpioCtrlRegs

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1324276/tms320f280049-access-to-the-gpioctrlregs-with-the-cla

器件型号:TMS320F280049
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

您好!

可以使用 CLA 访问 GpioCtrlRegs 吗?

我想切换一个8位端口、将 LCD 从输入连接到输出、然后再连接回来。

托马斯·哈特曼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Thomas:

    [quote userid="59941" url="~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1324276/tms320f280049-access-to-the-gpioctrlregs-with-the-cla 是否可以使用 CLA 访问 GpioCtrlRegs?

    不、我不认为这是可能的。 在我看来、CLA 与 F2837xD 或 F2838xD 器件上的附加内核类似、这要求内核1完成 GPIO 配置、然后内核2才能对其进行写入/读取。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amir:

    我认为 F2837xD 具有 CLA 类型1、F28004c 具有 CLA 类型2。 类型2可以访问更多的 Perripherie、例如 GPxDat 寄存器、而这在类型1上是不可能的。
    但我不是

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    埃米尔阁下

    我认为 F2837xD 有 CLA 类型1? F28004x 具有 CLA 2类。 类型2可以访问更多的 Perripherie 例如 GPxDat 寄存器、而在 F2803x 的类型1上是无法访问的。
    但我无法访问 GpioCtrlReg。 我找到了大量用于访问所有外围设备的寄存器、但该寄存器不支持。

    最好的 Reguards Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    (仅供参考、如果您意外点击了"回复"、您可以转到"更多">"编辑"编辑您的帖子、而不是创建重复的回复。 如果您不介意、我将删除此处的重复回复、以防止将来的客户产生困惑)

    类型2可以访问更多 Perripherie 例如 GPxDat 寄存器,F2803x 上的类型1不可能访问。

    我看不到任何文档指出 CLA 能够访问配置/控制寄存器、从我在 C2000外设指南和 F28004x 参考手册中的 CLA (类型2)方框图中看到的内容、它可以访问来自不同外设的触发器和数据、 但不是 GPIO 配置。 事实上、我也检查了一些 C2000Ware CLA 示例、但找不到 GPIO 由 CLA 配置的实例。

    基于这个、我想冒昧地说 CLA 无法访问 GPIO 控制寄存器。 为了方便确认、我会将这篇文章转发给 CLA 专家、如果 CLA 确实可以访问 GPIO 控制寄存器、那么我们需要更新相关的文档。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    请参阅 F28004x 数据表中的下表。 CLA 可以访问数据寄存器、但不能访问控制寄存器。  

    此致、

    洛里