This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28375S:TMS320F28375S

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28375S, LAUNCHXL-F28379D, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1321648/tms320f28375s-tms320f28375s

器件型号:TMS320F28375S
主题中讨论的其他器件: LAUNCHXL-F28379DSysConfig

您好!

我 为我的应用搜索了带有 TMS320F28375S 的电路板、但没能找到它。 我购买了 Launchpad f28379D.because  我 已经阅读 F2837xS 系列是 F2837xD 的引脚对引脚兼容版本、但只启用了一个 C28x-CPU 和 CLA 子系统。我的问题是 我的代码基于 TMS320F28375S。 因此,当调试给我错误的'未知属性闪存选择。  

能否在 launchpad f28379D 中运行基于 TMS320F28375S 的代码?

如果是、请您提供有关我应执行哪些更改以删除错误的信息。

如果不是、那么您是否具有任何与 TMS320F28375S 相关的电路板?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    Unknown 说:
    我可以在 launchpad f28379D 中基于 TMS320F28375S 运行代码吗?

    可以、这是可以实现的。 但是、在开发代码时、您需要考虑外设/器件差异(即仅使用 CPU1内核、考虑存储器差异等)。

    Unknown 说:
    如果不是、那么您有任何与 TMS320F28375S 相关的电路板吗?

    没有专门适用于 F2375S 器件的评估板。 我们提供 F28379D 超集器件板、涵盖所有 F2837x 系列器件评估/开发。

    Unknown 说:
    如果是、那么您可以提供有关我应执行哪些更改来删除错误的信息。

    您看到了什么错误?

    此致!

    凯文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kevin 老师好!

    我得到了如下图所示的错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Muzammil:

    在您的目标配置文件中、您是否确保选择了要连接的正确 F2837xS 器件? 如果运行"测试连接"程序,它是否有任何故障?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Omer:

    感谢您的答复。 我只是执行了您所说的操作、是的、显示了一个错误。

    但是我把探针连接好了、与 launchpad 相关的另一个项目(f28379D)运转良好。

    您能帮助我解决这个问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您在 PC 的设备管理器中看到了什么? 您看到 XDS100了吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    本杰明、您好!

    您在 PC 的设备管理器中看到了什么?

    是的、让我给大家展示一下屏幕截图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    第二点是、它在调试期间显示以下错误、但仍然调试代码。

    我使用 syscfg 文件创建了代码。(我已在其中选择了 TSM320F28375S)我正在尝试在其中运行 CLA、但 CLA 无法正常工作。

    我已通过软件(在连续循环中使用 CLA_forcetask 函数)触发了 CLA task1。 但是在调试时、我的代码在初始化时只执行一次 CLA 任务、而不是进入 cla1Isr1内部。

    我提供了.c 和.cla 文件的代码段。

    请帮我解决这个问题。

    我还附加了我的 CLA 配置的.syscfg 文件。

    感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果可以调试代码、我会对测试连接失败的原因感到困惑。 您是否在同一电路板上看到了这两种行为?

    我需要用一两天的时间来研究你的 CLA 问题。

    此致、

    本·科利尔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    本杰明、您好!

    您在同一主板上是否看到这两种行为?

    是的、我在同一个电路板(LAUNCHXL-F28379D)上遇到了这些问题。

    感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否能够了解哪些目标配置是您的默认和活动目标配置?  

    此致、

    本·科利尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    本杰明、您好!

    目标配置如下所述

    谢谢。此

    致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    似乎您的测试连接现在已通过。 如果您对 RAM 进行编程、您会看到任何错误吗? 您似乎在对闪存进行编程时出错。

    此致、

    本·科利尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    本杰明、您好!

    当我由 CPU1_RAM 构建我的代码时、它会成功构建、但如果我由 CPU1_FLASH 构建相同的代码、则会出现错误。

    这里、我附加由 RAM 和闪存构建时的控制台映像。

    谢谢。此

    致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Muzammil:

    在为 RAM 而不是闪存进行编译时、是否排除未使用的链接器命令文件? 即、在 CPU1_RAM 配置中 、应排除闪存链接器命令文件、而在 CPU1_FLASH 配置中、应排除 RAM 文件(右键单击源文件以将其从构建中排除)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amir、您好!  

    您是否排除在生成 RAM 时未使用的链接器命令文件而不是闪存? [/报价]

    是的、我在执行相同的操作、但在闪存中编译时仍然给出错误(我之前已经展示过)。 在 RAM 中构建时、它会成功构建。

    谢谢。此

    致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    看起来 Cla1Const 和 Cla1funcs 变量未在正在使用的上下文中声明。 从文件路径来看 、它们似乎位于 SysConfig 中、您是否使用链接器命令工具来配置 .cmd 文件?