This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28027F:线性永磁电机控制

Guru**** 2897200 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1323880/tms320f28027f-linear-permanent-magnet-motor-control

器件型号:TMS320F28027F

我手头有一个3ph 线性永磁电机、我想知道是否可以使用专为旋转 PM 电机开发的 Delfino、InstaSPIN-FOC 和...等 TI 电机控制方法来控制它?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    C2000应支持任何电机控制、包括  作为控制器的三相线性永磁电机。 但我们没有在此电机上测试 FOC 算法、但看起来3相 PMSM 的 FOC  也可用于3相线性永磁电机。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的意见。 虽然我知道理论上应该是可行的、但我还是希望找到一种现成的线性电机控制算法。 似乎没有一个容易接触到。 鉴于线性电机在各种应用中的日益普及、希望 TI 作为行业领先的公司能够在将来开发此类算法是没有道理的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可以。 PMS 的算法可用于 线性 PM 电机。 您可以在 IEEE 或其他工程网站上找到大量论文。