This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28375S:tms320f28375s

Guru**** 1708490 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG, C2000WARE, TMS320F28375S
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1323090/tms320f28375s-tms320f28375s

器件型号:TMS320F28375S
主题中讨论的其他器件:SysConfigC2000WARE

您好、团队成员:

我从 f28375 (100个引脚)获取现有项目。 但却是为 f28377s (176引脚)生成了 syscfg 文件。 因此、我  在系统配置中从 f28377s (176引脚)切换到 f28375s (100引脚)。 但我在构建时显示错误。 无法切换。 请帮我解决这个问题。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    您使用的是哪个 CCS 版本和 SysConfig 工具版本?

    此致

    西达尔特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Siddr

    CCS 版本详细信息如下


    版本:12.6.0.00008

    操作系统: Windows 10, v.10.0., x86_64 / Win32
    Java 供应商:Eclipse Adoptium
    Java 运行时版本:11.0.13+8
    Java 版本:11.0.13

    我使用的是 CCS 中的内置系统配置工具。

    请进一步建议我。

    感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您提供这些详细信息。

    我们会在几天后回复您。

    此致

    西达尔特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Siddarth 您好、

    感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    您是否可以共享 CCS 工程和 SysConfig 文件?  

    我尝试 在 C2000Ware 中使用 i2c_ex1_loopback 示例复制该错误、但无法重现该问题。

    此致

    西达尔特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Siddharth:

    当然、这里我将附加代码的 zip 文件。

     e2e.ti.com/.../motor_2D00_controller_2D00_ti.zip

    可以帮个忙吗?

    我正在尝试在此项目中启用 FreeRTOS、但遇到的问题太多了。 您能帮助我配置和仅启用 FreeRTOS 中的一个任务吗?

    其他我将自己做。

    感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    将检查您今天分享的项目、并在今天结束时更新。

    对于 FreeRTOS、您可以参考 C2000Ware 中提供的示例(C:\ti\cc2000\C2000Ware_5_01_00_00\kernel\freertos\Demo)

    此致

    西达尔特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Siddharth:

    将检查您今天分享的项目并在今天结束时更新。

    感谢您的支持。

    对于 FreeRTOS,您可以参考 C2000Ware 中提供的示例(C:\ti\c2000\c2000Ware_5_01_00_00\kernel\FreeRTOS\Demo)

    我已经检查了这个 函数、但我找不到任何与我的控制器(TMS320F28375S)相关的基于 FreeRTOS 的工程。

    如果我要导入用于 F2838x 的另一个工程、则表明在 launchpad 中未执行该工程。

    谢谢。此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    对于 SysConfig 问题,您可以更新项目属性以指定100引脚部件号。  

    请参见下面的快照。

    对于 FreeRTOS、您将有参考现有示例作为参考、并将其迁移到  TMS320F28375S

    此致

    西达尔特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Siddharth:

    谢谢、这个问题解决了我选择 SysConfig 控制器的相关问题。

    您能解释一下为什么在调试闪存中的代码时遇到问题吗?

    对于 FreeRTOS,您将获得参考现有示例作为参考,并将其迁移至  TMS320F28375S

    对于 FreeRTOS 查询、我已启动 新线程

    感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 siddharth:

    我正在使用 PZP 控制器、但无法选择它。 我可以选择 PTP、而不是这样。

    是否有办法选择 PZP??

    BTW 我使用的是 SysConfig 版本1.19.0。

    感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    从闪存运行时、您面临什么问题?   问题是否得到解决?

    此致

    西达尔特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Siddharth:

    从闪存运行时遇到什么问题?  [/报价]

    我无法在闪存中烧录我的代码。 我添加了闪存 cmd 文件、但排除了 RAM cmd 文件我仍然无法在闪存中构建代码。 它显示了错误。

    谢谢。此

    致、