This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:在较小封装中同时使用 EtherCAT 和一个以太网端口

Guru**** 2760305 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28388D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1324221/tms320f28388d-use-both-ethercat-and-one-ethernet-port-in-the-smaller-package

器件型号:TMS320F28388D

尊敬的专家:

在我们当前的设计中、我们使用具有两个 EtherCAT 接口的 TMS320F28388D。 我们的客户现在需要一个以太网服务接口。 我们正在使用版本

HLQFP (PTP) | 17,这款芯片是否可以使用两个 EtherCAT 端口和一个以太网端口?  

我检查了引脚和

ESC_PHY1_LINKSTATUS Enet_MII_INTR

都在 GPIO68上。 和

ESC_LED_LINK0_活动 Enet_MII_TX_CLK

都在 GPIO58上。

是否可以处理此问题并将三个接口合并在一个中? 或者只能访问 TMS320F28388DZWTS?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我只能看到这一点是通过337引脚封装实现的、可以在 RMII 模式下使用以太网实现、但我不确定是否可以在 MII 模式下使用。

    似乎有些必要的信号仅在发生冲突的引脚上引脚输出。  

    此致、

    本·科利尔