主题中讨论的其他器件:C2000WARE

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

您好、Ryan、
是的、我重新编译了工程、下载时出现以下错误:
C28xx_CPU1:GEL 输出:
存储器映射初始化完成
C28xx_CPU1:GEL 输出:... DCSM 初始化启动...
C28xx_CPU1:GEL 输出:... DCSM 初始化完成...
C28xx_CPU1:如果在一个内核上完成擦除/编程(E/P)操作、则另一个内核不应从共享 RAM (SR)执行、因为它们用于 E/P 代码。 在对选定的 CPU1/CPU2闪存组可执行文件进行编程后、可以从 SR 开始执行用户代码。
C28xx_CPU1:只有 CPU1片上闪存插件可以为 CPU1和 CPU2闪存操作配置时钟。 当调用 CPU1闪存操作时、插件会自动配置 PLL。 但是、如果用户希望仅执行 CPU2闪存操作、而不在当前会话中执行先前的 CPU1操作、则应在调用 CPU2闪存操作之前点击 CPU1的片上闪存插件中的"配置时钟"按钮。 使用此按钮时、闪存插件将使用 INTOSC 作为时钟源、在200MHz 处配置 CPU1/CPU2的时钟。 插件将保持这样的 PLL 配置、用户应用应根据应用的要求配置 PLL。
C28xx_CPU1:在使用闪存插件执行任何闪存操作之前、(a)请选择应将哪些闪存组映射到哪个 CPU (CPU1与 CPU2)-此选择应在 CPU1闪存插件 GUI 中完成。 (b)请选择用户希望闪存插件擦除的闪存组(在 CPU1闪存插件 GUI 和 CPU2闪存插件 GUI 中)
C28xx_CPU1:GEL 输出:... DCSM 初始化启动...
C28xx_CPU1:GEL 输出:... DCSM 初始化完成...
C28xx_CPU1:GEL 输出:... DCSM 初始化启动...
C28xx_CPU1:GEL 输出:... DCSM 初始化完成...
C28xx_CPU1:在0x10058处"保持暂停"操作设置断点时出现问题:(ERROR -1066 @ 0x10058)无法设置/清除请求的断点。 验证断点地址是否在有效的存储器中。 (仿真包12.6.0.00029)
C28xx_CPU1:断点管理器:重试一个 AET 断点
C28xx_CPU1:已正确配置 GSxMSEL 寄存器
C28xx_CPU1:在0x10058处"保持暂停"操作设置断点时出现问题:(ERROR -1066 @ 0x10058)无法设置/清除请求的断点。 验证断点地址是否在有效的存储器中。 (仿真包12.6.0.00029)
C28xx_CPU1:断点管理器:重试一个 AET 断点
C28xx_CPU1:在0x100e6处的操作"Remain Halted"中设置断点时出现问题:(ERROR -1066 @ 0x100E6)无法设置/清除请求的断点。 验证断点地址是否在有效的存储器中。 (仿真包12.6.0.00029)
C28xx_CPU1:断点管理器:重试一个 AET 断点
C28xx_CPU1:写入初始化算法时出错。 闪存算法返回错误代码。 操作已取消。
C28xx_CPU1:文件加载程序:存储器写入失败:未知错误
C28xx_CPU1:GEL:File:C:\Users\a0406234\workspace_v12_6\GPIO_ex2_toggle\cpu1_flash\gpio_ex2_toggle.out:加载失败。
C28xx_CPU1:在0x10058处"保持暂停"操作设置断点时出现问题:(ERROR -1066 @ 0x10058)无法设置/清除请求的断点。 验证断点地址是否在有效的存储器中。 (仿真包12.6.0.00029)
C28xx_CPU1:断点管理器:重试一个 AET 断点
此致、Holger
您好、Holger、
在您的.ccxml 中、您是否使用 XDS100v2?
如果您使用的是我们的控制卡或 LaunchPad、则 EVM 上有一个 XDS110。 您能否尝试一下这个.ccxml、并仔细检查、以确保将.out 加载到 CPU1的内核。
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<configurations XML_version="1.2" id="configurations_0">
<configuration XML_version="1.2" id="Texas Instruments XDS110 USB Debug Probe_0">
<instance XML_version="1.2" desc="Texas Instruments XDS110 USB Debug Probe_0" href="connections/TIXDS110_Connection.xml" id="Texas Instruments XDS110 USB Debug Probe_0" xml="TIXDS110_Connection.xml" xmlpath="connections"/>
<connection XML_version="1.2" id="Texas Instruments XDS110 USB Debug Probe_0">
<instance XML_version="1.2" href="drivers/tixds510icepick_c.xml" id="drivers" xml="tixds510icepick_c.xml" xmlpath="drivers"/>
<instance XML_version="1.2" href="drivers/tixds510c28x.xml" id="drivers" xml="tixds510c28x.xml" xmlpath="drivers"/>
<instance XML_version="1.2" href="drivers/tixds510cla2.xml" id="drivers" xml="tixds510cla2.xml" xmlpath="drivers"/>
<instance XML_version="1.2" href="drivers/tixds510cs_child.xml" id="drivers" xml="tixds510cs_child.xml" xmlpath="drivers"/>
<instance XML_version="1.2" href="drivers/tixds510ajsm.xml" id="drivers" xml="tixds510ajsm.xml" xmlpath="drivers"/>
<property Type="choicelist" Value="3" id="SWD Mode Settings"/>
<platform XML_version="1.2" id="platform_0">
<instance XML_version="1.2" desc="TMS320F28P650DK9_0" href="devices/f28p650dk9.xml" id="TMS320F28P650DK9_0" xml="tms320f28p650dk9.xml" xmlpath="devices"/>
<device HW_revision="1" XML_version="1.2" description="" id="TMS320F28P650DK9_0" partnum="TMS320F28P650DK9" simulation="no">
<router HW_revision="1.0" XML_version="1.2" description="ICEPick_C router" id="IcePick_C_0" isa="ICEPICK_C">
<subpath id="Subpath_1">
<property Type="numericfield" Value="0x11" desc="Port Number_0" id="Port Number"/>
</subpath>
<subpath id="Subpath_0">
<cpu HW_revision="1.0" XML_version="1.2" desc="CPU1_CLA1" description="CLA Accelerator" deviceSim="false" id="CPU1_CLA1" isa="TMS192C2008"/>
</subpath>
</router>
</device>
</platform>
</connection>
</configuration>
</configurations>
使用 XDS100v2 JTAG 测试成功后、使用 XDS110失败:
[开始:德州仪器 XDS110 USB Debug Probe_0]
执行命令:
%CCS_base%/common/uscif/dbgjtag -f %boarddatfilename%-RV -o -S 完整性
[结果]
-------- [打印主板配置路径名}-->--------------------
C:\Users\a0406234\AppData\Local\TEXASI~1\
ccs\ccs1260\0\0\BrdBat\testBoard.dat
-------- [打印复位命令软件日志文件]----------
此实用程序已选择100/110/510类产品。
该实用程序将加载适配器'jioxds110.dll'。
库构建日期为"DEC 6 2023"。
库构建时间为"17:33:10"。
库包版本是'12.6.0.00029'。
库组件版本为'35.35.35.5.0'。
控制器不使用可编程 FPGA。
硬打开控制器时出错。
-------- [出现错误且此实用程序已中止]--------
此错误由 TI 的 USCIF 驱动程序或实用程序生成。
值为'-260'(0xfffefc)。
标题为"SC_ERR_XDS110_OPEN"。
解释如下:
尝试连接到 XDS110失败。
原因可能是一个或多个:未连接 XDS110、无效
固件更新、XDS110序列号无效或 USB 故障
限制。 固件和序列号可以使用
xdsdfu 实用程序、可以在.../ccs_base/common/uscif/xds110
安装目录中。 查看 XDS110SupportReadMe.pdf
相关说明。
[结束:Texas Instruments XDS110 USB Debug Probe_0]