This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F280039C:在 C2000Ware 中查找 TMS320F280039C MCU 的特定项目模板

Guru**** 2766365 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28035, TMS320F280039C, C2000WARE, CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1324907/launchxl-f280039c-seeking-specific-project-template-for-tms320f280039c-mcu-in-c2000ware

器件型号:LAUNCHXL-F280039C
主题中讨论的其他器件:TMS320F28035TMS320F280039CC2000WAREcontrolSUITE

我一直在将项目从 TMS320F28035 MCU 转换到更新的 TMS320F280039C MCU、并一直使用为旧版 MCU 提供的特定项目模板作为起点。 但是、我难以在 C2000Ware 中找到 TMS320F280039C 的类似入门模板。 这些模板通过提供预定义配置和示例代码、大大简化了初始设置过程。 有人能指导我在 C2000Ware 中从何处查找 TMS320F280039C MCU 的项目模板、或者提供一种使用这款新 MCU 启动开发的替代方法吗? 我知道有一些示例代码可以用作模板、但如果可以使用与图像中所示模板类似的代码、我更愿意使用。

通常、我在处理旧 MCU 时将使用此模板、旧 MCU 位于 controlSUITE 中的目录 C:\ti\controlSUITE\development_kits\TemplateProjects\DPLibv3_4Template-F2803x。 提前感谢您!!


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

     我建议您从 CCS 工程格式转至 projectspec。   使用 projectSpec 文件、project specification 定义了一些工程属性、但在导入 projectSpec 后、会动态创建实际工程。  projectspec 有利于移植性、并且可以  在任何文本编辑器中编写。  

    https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/ccs_projectspecs.html

    您可以在 driverlib/中参考 C2000Ware 中提供的示例 文件夹。   

    此致

    西达尔特