This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377D-CLA:CLAconst 段应该放置在 LSxRAM EP 程序中还是放在 LSxRAM CLA 数据块中?

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1325333/tms320f28377d-ep-shall-claconst-section-be-placed-in-lsxram-cla-program-or-lsxram-cla-data-block

器件型号:TMS320F28377D-TMS320F28375D-DSP EP

您好!

根据以下第130页中的 SPRUHM8J:

这是否意味着 CLAconst 段不能放置在配置为 CLA 程序的 LsxRAM 块中、即使未启用 RAM 违例、也不能放置在配置为 CLA 数据存储器的 LSxRAM 块中?

我们是否可能会期望出现错误行为?

谢谢!

劳伦特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Laurent:

    是的、CLAconst 应放置在配置为 CLA 数据存储器的 LSRAM 中。  

     RAM 违例未启用意味着什么? 您是否 在 ACCESS_PROTECTION_REGS 中指的是非主器件访问违例标志设置寄存器(NMAVSET)?

    这只是为了配置在发生违例时是否需要生成中断

    此致、

    维纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Veena:

    感谢您的确认。

    是的、 我指的是 非主器件访问违规标志中断。

    劳伦特