主题中讨论的其他器件:C2000WARE、 controlSUITE
尊敬的专家:
我最近迁移到了 Linux、我正尝试在 Linux 上编译我在 Windows CCS7上开发的程序。 但是、在 Linux CCS7上编译后会看到一些错误。 我在下面附上了错误。 请帮助我解决这个问题。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的专家:
我最近迁移到了 Linux、我正尝试在 Linux 上编译我在 Windows CCS7上开发的程序。 但是、在 Linux CCS7上编译后会看到一些错误。 我在下面附上了错误。 请帮助我解决这个问题。
Beesetty、您好!
我尚未在 Linux 上使用 CCS7、但它看起来可能与它使用的路径相关。 您能否查看"工程属性"中的"链接资源"选项、并尝试将路径复制/粘贴到文件资源管理器中以验证路径是否正确? 检查/s 的方向和大小写、以防万一。 我知道这些项目主要是针对 Windows 构建的、我不确定是否存在与 Linux 的任何已知不兼容问题。 您是否使用示例项目来获取此错误?
C2000团队可进一步注释。
在 针对 F2833x 器件的 C2000Ware 5.01中的 McBSP 示例中、下面是我在 DSP2833x_Device.h 文件中看到的内容:
对于存在的文件、案例似乎是正确的。 这在过去可能是不一致的、并修复了在 Linux 上测试时其他人发现此问题的问题(我认为我们现在这样做是因为 TI Cloud 上有 CCS、依赖于 Linux 之类的工具)。
对于未来的情况、请确保您使用的是最新的开发软件和工具。