This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28374D:为在 Linux 上为 TMS320F28374D 构建串行闪存编程器寻求帮助

Guru**** 2756835 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28374D, CONTROLSUITE, FLASHTOOL

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1323661/tms320f28374d-seeking-assistance-for-building-serial-flash-programmer-on-linux-for-tms320f28374d

器件型号:TMS320F28374D
主题中讨论的其他器件: controlSUITEFLASHTOOL

您好!

我们需要 在 Linux (Ubuntu)环境中更新 TMS320F28374D 器件的固件。

我们已经成功地在 Windows 环境中通过提供的 CLI 实用程序"串行闪存编程器"、示例文件以及我们的部署代码完成了这项工作。

本问题中链接的原始主题指向了一些初始解决方案、但我们仍有一些问题:

-用于在 Linux 下构建/制作原始的 Visual Studio 串行 Flash 程序设计器实用程序的解决方案似乎不起作用,导致错误立即发生;

-替代的'Tapas Flash Tool'似乎不是完全工作,虽然它已经在某种程度上工作(直到内核上传结束);

- controlSUITE 软件或文件夹中没有发现任何关于 Linux 环境的新东西,只有常用的 Windows 实用程序;

虽然标注得不错、但是'loadProgram_CHECKSUM()'函数所在的源文件'f021_DownloadedImage.cpp'将是我们很好的基础

以推进该任务。 理想情况下,如果在 Python 中有一个已知的源,它可以通过一些努力聚合到'Tapas FlashTool'源代码。

另一方面、理想情况下、已知完全可以在 Linux 下制作/构建的完整软件包将是最佳选择。

我们可以提供更多的背景和细节、具体取决于该问题的主题所在。

提前感谢您的帮助。

此致、

马尔奇西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bruno、您好!

    在为 serial_flash_programmer 生成 Linux 构建时、使用了哪些解决方案?  

    我需要一些时间来查看此申请、将在接下来的几天内向您提供最新信息。

    谢谢。此致、

    查尔斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Charles:

    答-我们了解了 TI 提供的各种软件包、包括下载完整的 controlSUITE 软件包、以搜索与 Windows 命令行界面(CLI)实用程序等效的 Linux。 不幸的是,我们未能找到任何合适的选择。

    b -按照链接线程中的指南、我们尝试使用建议的 GitHub 库构建 Linux 变体。 但是、我们遇到了构建错误。 尽管对一些包含文件/源文件进行了小幅调整、但我们仍无法成功构建。 请务必注意、TI 并未正式建议此程序、而是论坛成员的提示。

    C -我们还下载并测试了一个预编译的 Linux 二进制文件,旨在复制 Windows CLI 实用程序的功能。 虽然软件被执行、但是它未能与目标 DSP 单元建立一个成功的通信链路。

    d -为了查找交叉编译到 Linux 目标的文档或提示、我们检查了 Visual Studio 2017 C++项目的源代码。 很遗憾、我们未找到相关信息。 虽然我们考虑了使用 gdb 等工具进行试错交叉编译,但由于缺乏文档,我们最初放弃了这种方法。

    e -另外、在同一主题中、我们发现了一条建议尝试使用 Tapas Flash 工具实用程序、这是一个编写了 Python 的模块、希望它能模拟 TI 的官方 Windows CLI 工具。 此实用程序成功执行并成功传输内核固件文件。 但是,它不能超过这一点。

    感谢您的及时响应、以及您为帮助我们解决这些问题而提供的任何指导或建议。

    谢谢!

    马尔奇西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bruno、您好!

    对于列出的步骤 e-、器件在下载内核后执行什么操作? 内核是否为器件将 SCI-Boot 使用默认的 GPIO?

    谢谢。此致、

    查尔斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    对于列出的步骤 e-,设备在下载内核后执行了什么操作?

    我无法确切地告诉这一点。 当前测试状态是我正在运行所述的第三方 Python 代码、我不知道并且无法确定在内核文件成功传输后 TI 器件的状态。

    内核是否为设备使用 SCI-Boot 的默认 GPIO?

    内核文件名为"F2837xD_sci_flash_kernels_cpu01.txt"、我相信这是 TI 提供的。 因此、我推断出它使用默认 GPIO 进行该过程。

    我想再次提出我的原始问题、TI 目前是否有针对 Linux 环境构建的串行闪存编程器实用程序的 CLI? 或者、TI 是否必须提供一系列步骤、这些步骤可从源文件成功地在标准 Linux 版本(例如 Ubuntu)上编译/编译?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    作为参考、它使用 SCI 闪存内核的默认配置、即  与 GPIO84/85相关的 SCI_BOOT 参数。 如果连接到主机、则使用 GPIO28/29作为到 COM 端口的串行连接、这要求 在 SCI 闪存内核工程中设置 SCI_BOOT_ALTERNATE 参数。 如果项目中更改了该值、那么您应该能够下载应用程序映像。

    目前、我们还没有适用于 Linux 的串行闪存编程器实用程序的 CLI 版本。  

    谢谢。此致、

    查尔斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们目前还没有 Linux 版串行闪存编程器实用程序的 CLI 版本。  [/报价]

    我明白了。 然后、我将在本例中将该主题标记为"已解决"。

    非常感谢您的提示回复。