This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:两个 PUMPREQUEST 寄存器?

Guru**** 2974170 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1324473/tms320f28388d-two-pumprequest-registers

器件型号:TMS320F28388D

您好!

我已经注意到 PUMPREQUEST 寄存器已在379和388之间移动、现在位于 IPC 寄存器中、如 spruii0e 表16-7所示。  但它也存在于表13-67中。  这两个定义是相同的。  IPC 寄存器中有一个地址、但 Flash 寄存器部分中没有该地址。  表13-67中的信息是否应该存在?  或者、是否有第二种方法可以访问该寄存器?

谢谢!

据

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ed:

    我相信这是访问同一个寄存器的多种方法。  

    此致、

    本·科利尔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。  谢谢 Ben。

    据

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ed、

    需要说明的是、FLASH 寄存器部分和 IPC 寄存器部分都涉及 PUMPREQUEST 寄存器、该寄存器仅存在于 CPU1的视角中的地址0x5CE24处。 因此、只有一个寄存器具有一个地址。

    此致、

    本·科利尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ben:

    可以。  这是我的理解。  我把它实施了,它似乎是工作.  感谢您的检查。

    据