This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2800132:C2000高能效阵列/ DotProduct 乘法器。

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1325663/tms320f2800132-c2000-power-efficient-array-dotproduct-multiplication

器件型号:TMS320F2800132
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

我的客户希望执行以下操作...

"假设我有一个 N 值的数组、假设它们是16位、我希望找到另一个数组的点积、该数组可以是8位或16位表示。  通常、我需要执行 N 乘法累加(MAC)。
问题是、如何在消耗最少能量的情况下执行此操作?  "

是否有关于如何使用 C2000高效实现此目的的任何建议?  是否有任何相关的应用手册?

谢谢、Merril

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Merril、

    在 C2000Ware 中、可以看到一些汇编优化的点积运算。 我不知道是否有一个完全符合你所描述的内容,即16b int 与8/16b int ,但有很多关于向量的 Mac 示例。

    C:\ti\cc2000\C2000Ware_5_01_00_00\libraries\dsp\fpu\c28\examples\vector

    作为钥匙、  

    SP =单精度

    DP =双精度

    RV =实数矢量

    CV =复数矢量

    RS =实数标量

    CS =复数标量

    谢谢。

    Sira