This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28335:代码安全模块...

Guru**** 2562380 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1325649/tms320f28335-code-security-module

器件型号:TMS320F28335
主题中讨论的其他器件:UNIFLASHC2000WARE

我使用的是 CCS 8.3.1和 XDS110以及定制电路板。  我已经阅读了很多关于代码安全模块的好信息,但我真的不知道如何使用它在程序上一定有一个描述的地方。  步骤是什么?   

我已经准备好了生产代码、并希望能够在发货之前锁定器件、但我想尝试一下:

-如何设置密码-如果答案是 CCS、我看不到工具下的"片上闪存"选项

-我想确认它已锁定

-我想尝试回到它,以防我需要做一个改变

-如果需要,我可以将密码重新设置为全部1以恢复开发

-我的应用程序中需要什么代码?  我 从示例中得到了 CsmUnlock(),但我不确定它是否正在运行,我需要它还是作为引导加载程序的一部分读取密钥?

如有任何帮助,将不胜感激。  谢谢!